This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24624:400V SR 应用

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1548902/ucc24624-400v-sr-application

器件型号:UCC24624


工具/软件:

尊敬的团队:

客户使用 UCC24624 作为 SR 控制器、但目前它们可将系统输出从 200V 提高到 400V、并且 UCC24624 的 VD 电压应力不足以满足此应用的需求。

我认为也许我们可以使用电阻器来分压 VD 的高电压、并保持 VD 输入的线性度、因此再次向您确认此解决方案存在的风险。 您能帮我们检查一下吗? 非常感谢。

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    该解决方案可能不起作用、因为 UCC24624 SR 控制器通过比较 SR 的漏源极电压与导通阈值和关断阈值来确定 MOSFET 的导通时间。 当 MOSFET 的 VDS 比 VTHVGON 更加负时、栅极驱动器输出被驱动为高电平;当 VDS 比 VTHVGOFF 更加正时、栅极驱动器输出被驱动为低电平。

    如果使用上述解决方案、在将 VDS 的缩放值与  VTHVGON 和 VTHVGOFF 进行比较时、将 产生错误的 SR 传导时间。  

    此致、

    Sougata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sougata:

    我认为 Vthvg-on 和 Vthvg-off 是固定值、对吧? 那么也可以设计导通点和关断点、对吧? 为什么会导致错误的导通时间? 您能帮助我进一步了解一下吗? 提前感谢。

    BRS、

    Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    尽管  Vthvg-on 和 Vthvg-off 是固定值、但当您通过电阻分压器方法检测到按比例缩小  的 Vds 时 、实际 Vds 达到 Vthvg-on 和 Vthvg-off 值的时刻、而按比例缩小   的 Vds 达到 Vthvg-on 和 Vthvg-off 的时刻将完全不同。 因此、导通时间会发生变化。

    此致、

    Sougata