This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5036:由 EOFT 量化的具体转化过程

Guru**** 2958950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1546423/lp5036-the-specific-transformation-process-quantified-by-eoft

器件型号:LP5036


工具/软件:

您好、团队、

我想就对数转换的想法进行咨询,这是之前提供的表格,我有两个问题,一个是表格是否全面,因为数据只能达到输入的 36 个,第二个问题是我的输入是 8 位数据,表格没有反映从 8 位转换到 12 位的过程和结果,这让我有点困惑,我希望得到一个答案,谢谢

此致、

家会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiahui:

    感谢您联系我们! 我们的专家本周正出差、他将在下周初回到办公室后向您提供反馈。 感谢您的耐心!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucia、

    感谢您的答复。

    我想补充一个对问题的准确描述。 我想知道亮度数据的 8 位寄存器输入如何在日志模式下映射到 12 位亮度数据。 您是否有详细的映射表和数据答案? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiahui:

    由于 Felix 本周正出差、因此回复可能会延迟到下周初。 感谢您的理解!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucia、

    好的、谢谢。 如果可能、请尽快向我提供反馈。 由于我进行了多次拟合模拟并引用了论坛上以前的帖子、因此我无法获得结果。 唯一可能的解决方案是通过查找表直接实现这种亮度映射、但我无法确认答案是否正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiahui:

    并在我们的专家回来后将其作为更高的优先级。 感谢您的耐心!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiahui:

    否、表不全面。

    正如在原始线程中所述、内部转换也 使用查找表方法。

    因此、如果要实现不同的对数 映射、可以根据您自己的查找表使用线性模式。

    除此之外、我是否可以知道客户是谁以及终端设备是什么?

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix
    非常感谢您的回答。 我是否可以理解、将 8 位亮度数据转换为 12 位亮度数据是直接完成的? 当 8 位亮度=A 时、12 位亮度=B、如果执行操作、则总共为 256 IF;最终实现了日志转换

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiahui:

    是的、您的理解是正确的。

    请问哪个客户正在考虑使用这款器件? 终端设备是什么?

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wang、

    客户是学生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiahui:

    好的、谢谢。

    此致、

    Felix