This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62130:FB 的反馈电压仅为 0.3V、总输出为 1V

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1549196/tlv62130-the-feedback-voltage-of-fb-is-only-0-3v-with-an-overall-output-of-1v

器件型号:TLV62130
主题中讨论的其他器件:TPS54620

工具/软件:

TLV62130RGTR 用于生成 1.8V 的电压、而 TPS54620 在生成 1.0V 的电压之前会生成 1.8V 的电压。
TPS54620 正常运行、产生预期的 1.0V 输出电压并生成正常的 1V0_PG 信号
2. TLV62130RGTR 的输出异常。 在测量输出电感侧时、仅为 1.0V 左右。 测量 FB 引脚时、仅为 0.3~0.34V
3.我尝试重新焊接或更换芯片,但情况没有改变
请帮助我分析问题。 谢谢你

1.0V:

1.8V:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yang、

    您能否指定施加到两个 IC 的输入电压以及 VCC1V8 和 VCC1V0 所需的负载电流?

    此外、IC 是级联还是并联?

    - Hitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hitesh
    这两个芯片的输入电压 VCCIN 为 12V、并且与输入电源并联。
    实际上、我只焊接了电源芯片来测试它们是否正常工作。 现在、它们应该处于空闲状态。
    在正常条件下、VCC1V8 需要大约 2~3A 的电流、而 VCC1V0 需要 5~6A 的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yang、

    两个 IC 是否都是独立工作的?

    1.可以一次禁用一个 IC 并检查另一个。

    2. Vccin 是否能够在不降低电压的情况下提供 10A 电流?

    3.如果上述操作不起作用,请分享 Vin、Vout 和 IL 波形  

    - Hitesh