This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3100R017:SPICE 模型

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1548144/lmg3100r017-spice-model

器件型号:LMG3100R017


工具/软件:

该器件是否已提供 SPICE 模型? 到目前为止、我只看到在此论坛中分享了 PLECS 和 SIMPLIS 模型。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    SPICE 模型不适用于此器件。
    PLECS 和 Simplis 是我们将为此器件提供的两个器件模型

    谢谢、
    Zach S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    SPICE 模型是否有选项?

    此致、
    Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    对于电力电子仿真、SIMPLIS 和 PLECS 模型可提供最佳的系统级控制和热建模仿真环境。
    客户已要求并很好地接受了他们的请求。
    目前、我们没有计划为 LMG3100 添加 SPICE 模型

    谢谢、
    Zach Soviero

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    好的、我理解。 感谢您的答复和分享的信息、感谢您的反馈。

    此致、
    Vincent