This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82866A:强制 PWM 模式的外设电路

Guru**** 2509915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1548988/tpsm82866a-peripheral-circuit-for-forced-pwm-mode

器件型号:TPSM82866A


工具/软件:

强制 PWM 模式的外设电路

我想使用具有 3.3V 固定输出的强制 PWM 模式。

VSET/MODE 引脚
(1) 由于我需要 3.3V 输出、因此当 IC 通电时、必须通过 205kΩ 电阻器将其连接到 GND。
(2) 但是、由于要使用强制 PWM 模式、必须将其设置为高电平。
→是否可以通过 205kΩ 电阻器 ae2e.ti.com/.../Peripheral-Circuit-for-Forced-PWM-Mode.pdfnd 将 VSET/MODE引脚连接到 GND 引脚、也可以连接到 VOUT 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hiroki、

    您附加的 pdf 中显示的连接将不起作用。  

    启用器件后、它会读取连接到 VSET/MODE 引脚的电阻器、以确定输出电压。 此后、此引脚仅用于设置 PFM 或 FPWM 模式。  

    如果电路板上有 MCU、则可以使用 GPOIO 在启动后将 VSET/MODE 驱动至高电平。 另一种方法是在 VSET/MODE 和 VIN 之间连接开关。 该开关可以打开、例如使用 VOUT。 您必须确保 VOUT 在新的上电之前充分放电、以便开关在上电期间保持断开状态。  

    如果这些选项不起作用、可以考虑使用可调输出电压选项并将 VSET/MODE 连接为高电平。

                               

    需要注意的是、VSET/MODE 引脚上的电容不大于 30pF。 较高的电容会影响读数并导致电压错误。

    此致、

    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    谢谢你。
    按照您的建议、我想将我的计划更改为使用“可调输出“。
    连接的电路配置是否正常?

    -将 VSET/MODE 引脚连接至 VIN
    -将 R1 和 R2 设置为 450kΩ 和 100kΩ
    *我想串联配置两个 R1 和两个 R2。 “那有什么问题吗?

    此致、

    Hiroki

    e2e.ti.com/.../Peripheral-Circuit-for-Forced-PWM-Mode-and-Adjustable-output.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hiroki、

    是的、此原理图可行。 您可以使 R1 和 R2 各包含 2 个电阻。

    此致、

    Varun