This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM86638:未获得任何输出。

Guru**** 2553270 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM86638

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1547250/tpsm86638-not-getting-any-output

器件型号:TPSM86638


工具/软件:

您好、

 尽管将 TPSM86638RCGR SMPS 设计为 5.20V、但我只能获得~0.7V 的输出。

查看 WebBench 以获取 11.5-12.5V 至 5.20V @ 4A 输出、10ms 软启动:

我已经确认输入电压肯定为 12.0V。
我已经确认 VOUT 和 GND 之间没有短路
我已经检查了 EN 处的电压为 3.34V
我已经确认反馈分压器的输出电阻肯定为 360k 和 47k。 我还通过检查 FB 引脚 I 读数为 0.083V、这是 360k 和 47k 分压器的正确值、确认了分压器的工作原理。
我增加了输入电容、虽然输出电容有点低、但我认为这不会影响该当前空载的电路。

有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    FB 引脚电压似乎存在一些问题、因为它应该为 0.6V 而不是 0.083。

    您能检查那里缺失的任何连接吗、还有为什么在原理图中的 FB 引脚上缺失“FB+5",“,我、我希望它只是一个名称、没有连接到任何位置。

    谢谢、

    Hitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、FB 为 0.083V 是错误的、但如果输出为 0.6-0.7V、则会跟踪、这意味着 TPSM86638 存在问题。

    我可以确认 R83、R84 和 TPSM86638 引脚 4 已连接。
    为了清晰布局、“FB+5V"是“是网络名称、此网络没有其他连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    您能分享 SW 节点波形吗?

    如果在 SW 引脚上未观察到开关、请尝试使用新的 IC 更改、并检查波形、以确认 IC 是否存在问题或 PCB 连接。

    谢谢、

    Hitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是 SW 引脚的示波器布线:

    请原谅完全古老的示波器。

    如您所见、它似乎在进行开关、每 134ms 进行~12ms 的开关。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    • 如波形所示、电路触发了一些故障、因此在断续时间 (10 * TSS ~105ms) 后重试
      为了确保触发了故障、您可以监控 PG 引脚电压(此处可能需要一个上拉电阻)。

    • 要检查触发了哪个故障、请监控、  

    1.输入电压(如果输入源有一些电流限制,这可能会下降)

    2. 输出电压(检查它是否会由于输出电容较低而达到 UVLO)

    3.检查输出电流是否需要更多电流)

    如果您需要这方面的更多帮助、请分享上述波形以进行进一步分析。

    谢谢、
    Hitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vin 中的绿色表示 10.0V/div SO ~12V IN、这 是电源显示的内容
    黄色表示 Vout、0.2V/div、因此~0.4V OUT。
    时间阶跃为 1、因此需要 2 秒才能达到~0.4V

    即使放大、我也没有看到任何 Vin 断续的证据


    我实际上没有很好的方法来监控电流流动、但这是完整的电路、TPSM 输出到连接器。

    它唯一提供的有源电路是 TPS259814LRPW 电子保险丝。 连接器上未连接任何元件、当我使用万用表检查时、+5V_联 锁和 GND 或+5V_LASER 和 GND 之间没有任何短路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以建议您尝试以下两件事。

    1.更改 IC 并检查 IC 是否处于良好状态。

    2.在输出端添加电容器并检查一次。

    - Hitesh