This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2110:音频放大器输出端的 ESD 额定电压

Guru**** 2814825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1549135/tas2110-esd-voltage-rating-at-the-audio-amplifier-output

器件型号:TAS2110


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我们计划在音频放大器的输出端放置一个 ESD 保护二极管、它连接到 2W/ESD 8Ω 扬声器、如附件所示。

为了适当地选择 ESD 保护元件、您能否分享在正常工作条件下在放大器输出端观察到的电压摆幅或典型电压电平?

这些信息将帮助我们在不影响音频性能的情况下确保兼容性和充分的保护。

请告知我需要提供任何其他详细信息。

Regadrs、

Jaydip   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaydip:

    放大器输出端的电压可以达到配置的最大升压电压。 通常为 11V、因此可以考虑 13V 或 15V 等小余量。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan:

    感谢您的答复。

    此致、

    Jaydip