This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM861257:有关使能引脚行为的阐释

Guru**** 2512735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1549222/tpsm861257-clarification-on-enable-pin-behavior

器件型号:TPSM861257


工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我的元件出现问题。 我认为我解释的文档不正确、我想仔细检查一下。 我的输入电压为 14.4V、我使用 110K 电阻器转 10K 电阻器进行分压。 这导致使能引脚的电压为 1.2V。 我现在意识到 1.2V 是使能高电平的最小值、使能引脚电压应在 1.25V 至 5.5V 范围内。 我将 10K 电阻器切换至 30K、以便将 3.08V 输入到使能引脚。 我在下面附上了原始原理图以供参考。

我的问题与 2M Ω 内部下拉电阻器的功能有关。 在计算分压时、我是否应该考虑 2M? 还是仅在没有底部电阻器时才起作用?

我还想知道使能引脚的低电压是否会导致元件拉取过多电流并燃烧? 我试图找出是什么 导致我的组件引起火灾,这是我最好的理论。

非常感谢、

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    如果两个电阻器 (R1//R2) 并联、则等效电阻值将几乎等于最低电阻值。

    即 10k//2M = 9.9k。

    因此、如果您认为 2M 是并行的、它不会在计算中产生太大影响。

    但是、如果我们不在使能引脚上使用分压器、则默认情况下、使能引脚上的 2M(内部电阻器)将下拉该引脚上的最大电压。 使能引脚的最大电压范围为 5.5V、因此可能会损坏该引脚。

    此致、

    Manish