This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61047:TLV61047 两端的电压

Guru**** 2603445 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1549251/tlv61047-voltage-across-tlv61047

器件型号:TLV61047


工具/软件:

我正在使用 TLV61047。

输入电压范围为 12V 至 14.5V

输出电压设置为 19.3V

 如果输出电压设置为 19.3V、如何计算最小输入电压 、以使 TLV61047 保持 稳定?

如果输出电压设置为 19.3V、如何计算最大输入电压、以使  TLV61047 保持 稳定状态

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    12V-14.5V 输入、19.3V 输出适用于 TLV61047。 没有 Vin 限制来使 TLV61047 保持稳压状态。