This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:具有 LDO 和 AFE 3.3V OUT 的辅助电源架构

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1547899/bq76942-auxiliary-power-architecture-with-ldo-and-afe-3-3v-out

器件型号:BQ76942


工具/软件:

 根据 TI 参考设计、我正在考虑采用以下架构来为 MCU 供电

我打算在睡眠模式下通过 AFE 为 MCU 供电、在工作模式下通过 LDO 为 MCU 供电。  我会在睡眠模式下禁用 LDO。  

  • 是否建议将这种双电源电源架构 (AFE + LDO) 用于 MCU?

  • 是否存在任何已知问题或异常 在从 SLEEP(AFE 供电)转换到 ACTIVE(LDO 供电)期间?

  • 应采取哪些预防措施 以避免在切换期间出现毛刺脉冲或欠压复位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    抱歉、我对您原理图中的这款光器件有点困惑。 这是您想用于为 MCU 供电的另一款器件吗?

     

    通常、我们建议使用 REG2 LDO 为 MCU 供电。 LDO 可配置为在 SLEEP 和 DEEPSLEEP 模式期间保持通电、进而可以使 MCU 保持通电。 我在下面粘贴了一个显示这种情况的参考原理图。 这也可以在 TI 页面上找到。

     

    从睡眠状态转换到运行状态期间、通常没有问题/异常。

     

    在切换期间避免毛刺脉冲或欠压复位将取决于器件的配置方式。 我建议查看此 主题、这对于设置警报引脚很有用、该引脚可在器件是否唤醒时向 AFE 发送信号。 在此基础上、您可以处理电源切换。 另外、另一个可能有用的资源是 第 7.3 节 其中详细说明了向睡眠模式转换的工作原理、以及如何为器件配置延迟、迟滞等。

     

    如果您有任何问题或有任何问题未得到解答、请告诉我。

     

    此致、

    Rohin Nair

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、我使用这张图片作为 TI TRM 的参考。  

    在睡眠模式下、外部 LDO(电源 B、例如 TLV70233DBVR)被禁用、因此 MCU 仅由电源 A (AFE LDO) 供电。
    在工作模式期间、源 B 被启用并应接管/共享为 MCU 供电。

    我希望确保平稳的供应过渡、避免两个来源之间的任何冲突或反馈。
    是否有人使用二极管 OR-ing 实施了类似的双电源方案?  



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、DivyaKumar、

    感谢您的澄清。 我以前没有见过这种实现。 但是、如上所述、如果配置正确、我就不明白为什么会出现电源平稳过渡。  

    此致、

    Rohin Nair