This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVM13610:两个器件并联可实现 6A

Guru**** 2521200 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM63608, TLVM13610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1548091/tlvm13610-parallel-of-two-devices-to-achieve-6a

器件型号:TLVM13610
主题中讨论的其他器件:TPSM63608

工具/软件:

我们需要 6A 最大电流、通常为 4A、但没有任何 6A 器件库存、我们希望 TLVM 可以并联而不会出现问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    该器件不可堆叠。  

    您可以使用 TPSM63608、该器件应该是 P2P 的、并具有与 TLVM13610 类似的功能。

    我会注意到、TLVM13610 是一款具有 8A 功能的器件。 是否有其他正在评估的器件?

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常真实、但没有库存、您是否有关于产品何时上市的任何数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Herbinator、

    如有任何有关现货库存的问题、请联系您当地的 TI 代表。

    我们无法在 E2E 上处理这些咨询。

    谢谢您、

    Joshua Austria.