This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSI3052-Q1:VDDP 过压和信号完整性

Guru**** 2503265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSI3052-Q1, TPSI3052

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1545801/tpsi3052-q1-vddp-overvoltage-and-signal-integrity

器件型号:TPSI3052-Q1
主题中讨论的其他器件: TPSI3052

工具/软件:

您好:

我们 的产品中设计了 TPSI3052-Q1、用于以三线模式驱动 MOSFET。 我们有几种情况、VDDP 和 VSSP 之间发生短路、导致驱动器发生故障。 经调查发现、运行期间的 VDDP 电压(以 VSSP 为基准)范围为 5.7V 至 6.3V、超出了数据表中指定的建议运行条件和 6.0V 的绝对最大额定值。 此外、我们还在上电期间捕获了 VDDP 上的失真上升沿、类似于开关反弹或振铃、这可能会导致瞬态过压情况。

我的问题是、 失效模式(VDDP–VSSP 短路)是否与因超过绝对最大额定电压和/或上电信号完整性差而造成的损坏一致?

驱动器电路如下:

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dan、

    是的、这听起来像是 IC 已损坏。 我通常会检查器件的静态电流、如果该电流关闭、则说明出现了问题。 也许尝试添加一个 5.1V 齐纳二极管来帮助钳制 VDDP。

    此致、  
    Tilden Chen


    固态继电器|应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tilden、

    感谢您的答复。

    我们的电路目前使用一个 6V 稳压器为 VDDP 供电。 为了避免完全重新设计 PCB、我们计划通过添加压降二极管来使电压低于 VDDP 的建议最大值 5.5V 以下、从而实现简单的元件交换。 尽管齐纳二极管可提供更严格的钳位、但需要尽可能避免布局更改。

    您是否认为在 5.5V 限值(特别是在 5.7V 至 6.3V 范围内)以上运行以及输入振铃可能会导致我们观察到的 TPSI3052-Q1 故障、从而导致 VDDP 和 VSSP 之间发生短路? 我们建议的修复方法是否可以显著降低复发风险?

    感谢您的帮助。

    此致、
    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dan、

    感谢您的答复。 是的、当我意外地将 12V 电源连接到输入端并损坏器件、导致 IQ 达到电流限值时、您的故障情况听起来与我自己的测试类似。

    您可能已经考虑过这一点、但我要仔细检查您考虑的任何二极管、以确保 TPSI3052 IQ 处的压降正确。 或者、在这种情况下、确保二极管在 5mA 处具有 0.8V 的压降、以便将 6.3V 电压降至 5.5V

    您在这里的应用是什么? 您是否需要通过任何 EMC 测试?

    此致、  
    Tilden Chen


    固态继电器|应用工程师