工具/软件:
您好:
我使用与数据表第 1 页上的“简化版原理图“图相同的命名规则、以便于遵循。
我想使用此芯片的自动电源路径功能。 当我在“输入“端子有直流电压、并且直接从“系统“电压端子汲取负载、然后移除“输入“功率以使“电池“接管时、我无法平稳过渡、某些情况下不会发生。 我正在探测“BATDRV"引“引脚、观察它不会导通。 在“系统“上没有负载的情况下、这些转换工作正常。
在相反的情况下、如果我使用“电池“为“系统“供电、并且正在消耗负载、然后切换到“输入“电源、则转换会按预期发生。
此时、我不能确定可能出现的问题、并将其完全隔离到该芯片中。
任何帮助都将非常感谢!
-迈克尔