This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0002:VREFA=VREFB

Guru**** 2812035 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0002, PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1549075/lsf0002-vrefa-vrefb

器件型号:LSF0002
主题中讨论的其他器件: PCA9306

工具/软件:

您好的团队、

请问 LSF0002 是否可用于 VrefA=VrefB?

我的客户 VrefA=VrefB=1.8V。 但电源轨不同。 因此、它们需要由电平转换器进行分离。

在数据表中、我们建议 VrefB>VrefA+0.8V。  此外、还介绍了 VrefB<VrefA+0.8V 场景。 因此、请帮助说明它是否适用于 VrefA=VrefB=1.8V。 谢谢。

  

此致、

Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    LSF0002 支持 VREFA= VREFB 的开关配置。 将在下一次修订更新时将其添加到数据表中、同时可以参考 PCA9306 数据表:  

    此致、

    插孔