This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS709:将 ABLIC S1222B-30 替换为 TPS70930DBVT

Guru**** 2663045 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1548845/tps709-replacing-the-ablic-s1222b-30-with-the-tps70930dbvt

器件型号:TPS709


工具/软件:

尊敬的支持团队:

我尝试将 ABLIC S1222B-30(SOT-23-5 封装)替换为 TPS70930DBVT。
www.ablic.com/.../S1222B_D_E.pdf

但是、引脚 3 (EN) 和引脚 4 (NC) 的引脚分配不同。
因此、是否可以连接 TPS70930DBVT 上的引脚 3 (EN) 和引脚 4 (NC)?

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

    TPS70930DBVT 上的引脚 4 在内部未连接。 可在此器件上连接引脚 3 和 4。

    此致、

    Alex Davis