This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:以 10A 电流充电的 48V 输入和 10 节串联锂离子电池会出现发热问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, BQ25756EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1549269/bq25756-heating-problems-with-48v-input-and-10s-lithium-ion-battery-charging-at-10a

器件型号:BQ25756


工具/软件:

我们开始使用 BQ25756 设计自己的充电解决方案、从 BQ25756EVM 开始。 我们的目标是能够在 10A 的电流下为 10 节串联锂离子电池充电。 我们使用 48V AC/DC 转换器作为系统的输入。

我们意识到、采用降压配置的电感器和 FET 的温度上升超过预期、即使我们低于电感器的饱和电流并且没有推测在设定电流电平下会大幅升温、也很容易达到 40°C 的温升。 与评估板相比,我们做了一些更改,所以我们决定返回并在那里重复相同的测试。 我们意识到评估板同样在 10A 时过热。

对于我们如何减轻这种影响、您有何建议?

-电感器选择

- FET 选择和使用多个并联

-开关频率变化

-对配置的修改? 我们尝试改变 FET 速度和死区时间、但无法实现任何改进

添加原理图和电路板快照以供参考:

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/ChargeControl.pdf

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/ChargeFETs.pdf

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/PCBA_2D00_3D.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Deniz、

    感谢您的研究。 如果可能、您能向我们发送完整的 PCB 布局吗? 只有一个图像可以正常工作。

    同时、我有一些减少热量的建议:

    • 能否将开关频率更改为 200kHz? 这将减少开关损耗。

    • 您能否将栅极驱动电流增加到 7V 或 10V? 这将减少充电器的导通损耗。

    • 是否可以尝试设置 EN_CONV_FAST_TRANSIENT = 0?

    • 您能否测量 SW1 和 SW2 上的波形?

    • 系统是否会在所有输入或输出电压变化时发热? 或者、系统是否仅在较小的输入或输出电压范围内升温?

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的答复。 我是否可以将设计层直接发送给您、或者我是否需要在此处公开分享?

    我订购合适的电阻器、以便低至 200kHz。 我们自己的原型设计频率为 300kHz、评估板的频率为 250kHz。

    是否希望我增加评估板上的栅极驱动器电压? 在原型上执行此操作会比较棘手、因为我需要切割一些布线、但我可以尝试一下。 与实际情况一样、内部电源驱动栅极。

    我将尝试明天将 EN_CONV_FAST_TRANSIENT 设置为 0 并进行相应的报告。 在这样做的同时、我还可以测量 SW1 和 SW2。

    我们观察到在不同电池电压电平下过热、但没有仔细表征这种关系。 接近 42V 或接近 25V 会更糟吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Deniz。

    是否有办法将设计层发送给您、或者我是否需要在此处公开共享?

    您能通过 E2E 私人消息给我发送设计层吗?

    您是否希望我提高评估板上的栅极驱动器电压?

    这将是一个很好的测试。

    您是否会认为接近 42V 或接近 25V 会更糟?

    当 VAC 和 VBAT 被大电压隔开或者当 VAC≈VBAT 时、我预计效率会下降。

    请告诉我您的发现。

    此致、
    Ethan Galloway