This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317:PCN# 20250618000.1 澄清

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1549015/lm317-pcn-20250618000-1-clarification

器件型号:LM317


工具/软件:

您好:  

在 PCN# 20250618000.1 之后、我对 SOT223 封装的引脚排列有疑问。

在顶视图中、如果我使用旧工程图旋转、使其与新工程图类似、我可以看到引脚排列的不同之处。

您能否确认是否存在错误? 您能否确认新器件的调节引脚和输入引脚之间没有反转?

我认为这是错的、因为在布局示例中、新芯片和旧芯片之间没有区别、但我需要确认。

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    新芯片和旧芯片的实际引脚排列没有区别、您应遵循旧数据表上的图表(因为它与两个版本的布局示例以及数据表末尾机械封装信息中的图表一致)。 但是、在两个版本中、引脚排列表本身都是正确的。  

    此致、

    Gregory Thompson