This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2:进入休眠模式

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1546836/bq27z561-r2-hibernate-mode-entry

器件型号:BQ27Z561-R2
主题:BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

你(们)好  

如何 使用 BQstudio 将电量监测计进入休眠模式?

请提供简单的 步骤序列。

 我如何确定它是否处于 休眠模式、只要 我知道 i2c 通信禁用 休眠模式即可。

谢谢 Uri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Uri、

    此问题已分配、并将在可能的情况下予以跟进。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    请参阅器件技术参考手册的以下章节。  

    您将知道电量监测计是否处于 HIBERNATE 模式、具体取决于是否设置了 Operation Status A [HIB]位。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonny:

    请展示如何从 BQstudio 进行测试。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    可以发送休眠切换命令。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我发送了切换休眠命令。

    不确定电量监测计是否进入该模式。

    您能否在切换之前和之后添加寄存器标志?

    请添加 操作状态 A [HIB]位、如您在上一个答案中所述。

    谢谢、

    Uri  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    应切换 Operation Status A [HIB]位。  

    此致、  

    Jonny。