This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:I2C 地址已更改

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610-R1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1548369/bq28z610-r1-i2c-address-changed

器件型号:BQ28Z610-R1
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我已经完成了电池的学习周期并获得了 Update Status 0x0E。 然后、我导入了数据闪存以创建.gg 文件。 然后、我想重置 Ra 表和有关学习周期的所有信息、再次根据我之前 donwload 的这个.gg 文件输入学习周期的参数。  

但当我尝试复位时、我点击了 bqstudio 上的按钮“LF reset“(终身复位)、我的组件突然更改了 I2C 地址。 现在它从 0xAA 传递到 0x17。 我不可能再回来。 我知道 BQ28Z610-R1 的 I2C 地址无法更改、因此我不明白。  

你能给我一个解释和解决我的问题,如果可能.  

感谢您的帮助!

卡米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Camille、

    此问题已分配、并将在可能的情况下予以跟进。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    监测计似乎处于 ROM 模式。

    此致、  

    Jonny。