This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:bq27z746

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z746, BQSTUDIO, BQ27Z558

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1547832/bq27z746-bq27z746

器件型号:BQ27Z746
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOBQ27Z558

工具/软件:

您好:
我目前正在使用 BQ27Z746 电量监测计 但事实确实如此 未连接到 BQStudio 。 即使连接到器件、电量监测计也不会输出电压。
即使在充电时、电量监测计也不会连接。

它起初工作正常、但在 BQStudio 中刷写映像(在该过程中显示为 0/0)后、它便正常运行 从不连接

之前、使用 BQ27Z556 、我能够通过解决类似的问题 将电池完全放电、然后再对其充电 允许 BQStudio 重新连接。
但是、此方法不适用于 BQ27Z746。

请,我非常感谢任何关于如何恢复设备的帮助或指导。

多个器件 BQStudio 版本 1.3.127

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sunghyun、

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    请参阅 BQ27Z746 EVM 用户指南。  

    通过在 PACK 上施加大于 Vstartup 的电压、确保正确唤醒电量监测计。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有疑问

    1. 最初、当施加足够的电压(电池充电至 50%)时、电量监测计正常工作。 但是、使用 bqStudio 尝试闪存失败后、器件无法再连接到 bqStudio。 在这种情况下应该做什么?

    2. 与 bq27z558 的情况类似、我们通过使电池完全放电、然后再次对电池充电、从而重新连接到 bqStudio。 这是否是恢复设备的适当方法? 如果没有、请告知我们正确的方法。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    电量监测计可能会通过电压进入 SHUTDOWN 模式(请参阅 TRM)。 如果您向我发送包含此行为的 BQStudio 日志文件和您的 gg 文件、我可以确认此行为。  

    此致、  

    Jonny。