This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:由于 TPS650864 上未使用 LDOA3、导致 Re 启动问题

Guru**** 2489685 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1546557/tps650864-re-boot-issue-due-to-unused-ldoa3-on-tps650864

器件型号:TPS650864
《主题:TPS650861 中讨论的其他器件》

工具/软件:

尊敬的团队:

我们使用 Zynq MPSoC 和 TPS6508641RSKT PMIC 设计了一个定制设计、其中未使用 LDOA3 输出并与 4.7 µF 输出电容器连接。 在某些电路板上进行了几天的测试后、我们观察到电路板在上电时开始持续重启。 为了解决此问题、我们添加了一个 与 LDOA3 输出电容器并联的 1kΩ 电阻器、从而成功消除了重新启动问题。 尽管我们尝试使用 PWR_FAULT_MASK2 寄存器屏蔽 LDOA3 故障、但这无效、因为该寄存器在每次下电上电时都会复位为其默认 OTP 配置。
请告知我们建议的永久解决启动问题的方法。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我想再添加一个观察结果。

    电路板启动后、我们PWR_FAULT_STATUS通过 I2C 从 PMIC 读取寄存器、并观察 LDOA3 电源轨上报告故障。

    请找到相同的日志。

    root@演示:~# i2cget -y 0 0x5e 0xb2
    0x00
    root@演示:~# i2cget -y 0 0x5e 0xb3
    0x01
    root@演示:~# i2cget -y 0 0x5e 0xb3
    0x01

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    在空载条件下、LDO 的稳定性会更差。 具有所需输出电容器的 LDO 应足够大、可以不使用。 但是、几天的测试会发生什么变化?

    您能否捕获带和不带 1k 电阻的 LDOA3 输出、并查看输出电压的变化?

    您可以尝试增大电容、看看这样是否有帮助。

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们还尝试 在 LDOA3 电源轨上使用更高值的电容 (10 µF)、但问题仍未解决

    最初未发现重新启动问题;但是、它在几天的测试后开始出现。

    下面是使用 4.7 µF 电容器时 LDOA3 输出捕获的波形。

    下面的波形显示了 1kΩ  电阻器与 4.7 µF 电容器并联时的 LDOA3 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    看起来像 LDO 输出过冲和关断。 这是较旧 LDO 上的典型情况。 即使在空载条件下、新型 LDO 也要好得多。

    唯一的解决方案是添加泄放电阻器。 如果 1k 有效、我就可以使用它。

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sathish:

    由于我们的电路板上没有电阻器占位元件、因此您能推荐替代解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sathish  

    您能否确认下面提到的 PMIC 版本是否为最新版本、以及它是否即使在空载条件下也表现更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    能否将电阻器焊接在输出电容的顶部?

    从显示此行为开始进行了哪种测试?

    这个问题发生在多少个电路板中?

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sathish:

    在经过一小时的严格测试后、我们发现了 2-3 块电路板上存在的问题。

    请确认哪一版本是 PMIC 的最新版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    是的、我确认这是最新版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sathish:

    我们的电路板上没有电阻器占位符。

    如果电路板能够启动并且我们可以访问 PMIC、是否有任何选项可以修改 OTP 设置以永久禁用或屏蔽 LDOA3?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    TPS6508641 器件 OTP 均经过出厂编程、因此不能在现场对其重新编程。  

    我们有一个用户可编程的 TPS650861 器件、但该器件中的所有 OTP 都需要与 TPS6508641 类似进行匹配和编程、但禁用 LDOA3 除外。

    Sathish