This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:如何通过 I2C 进行配置编程或更新器件?

Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90320, LM3S811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1549518/ucd90320-how-to-do-configuration-programming-or-update-the-device-via-i2c

器件型号:UCD90320
Thread 中讨论的其他器件: LM3S811

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我正在开发一个使用 UCD90320 电源序列发生器的加速器托盘平台、该平台通过 I2C 总线连接到 BMC(基板管理控制器)。
我们收到了一个允许 BMC 通过 I2C/SMBus 协议更新或编程 UCD90320 配置数据(*。hex 文件)的功能请求。
我正在寻找 Texas Instruments (TI) 已为此实施的任何 Linux 驱动程序或应用工具、我们可以将其用作参考。 此外、请分享我们应参考的文档和相关章节、以获取更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我们没有 Linux 驱动程序、但有 Fusion 命令行工具。 下载并安装 TI-Fusion-Digital-Power-Designer GUI、然后可以从主窗口->帮助菜单->文档帮助中心(说明如何将配置保存为数据闪存文件 (.hex) 或数据闪存脚本文件 (.csv)) 查看文档、然后使用用户命令行工具将配置导入到器件中。 对于 UCD90320 器件、建议将配置导入数据闪存文件。

    此致

    Anne NGO

    Texas Instruments

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我的理解是、Fusion 工具通常在通过 TI USB 适配器连接的 PC 上运行。 但是、在当前的应用中、BMC 充当主机微控制器、负责通过 I2C 总线写入 UCD 器件的数据闪存。

    参阅“ UCD 器件的配置编程“文档、我注意到以下方法:

    我们是否可以考虑使用这个示例“C"源“源代码作为开发 BMC 主机微控制器编程解决方案的基础?

    如果您提供指导、以确定这是推荐的方法、还是我们应该考虑其他最佳实践以满足我们的要求、我将不胜感激。

    谢谢、
    Balaji R G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Balaji R G、

    可以、您可以使用示例 C 代码作为参考。 对于 UCD90XX 器件、我们建议使用“通过正常模式下载配置“。  

    此致

    Anne NGO