This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74502:在特殊情况下提供反向电压保护 FET 芯片

Guru**** 2489685 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1546162/lm74502-reverse-voltage-protection-fet-die-under-strange-circumstance

器件型号:LM74502


工具/软件:

您好!

我在 反极性保护配置中使用具有 4 个 PXN012-100QS 的 LM74502、以实现 48V、~30A(最大值)电压。 这里并联了用于“预充电“的次级 P-MOS 高侧开关、因为后面有相当大的容性负载、我不想让这 4 个 N-Moses 全部上电。

最近、我们发现很少有投入生产的电路板(我们在~100 块电路板上完成所有测试,没有问题)在反极性保护 FET(第二对并联)上发生漏极 — 栅极短路(硬卡滞)。 针对周围的其他一些元件对电路板进行了返工、在我手中的 PCB 上、我看到了这 2 个晶体管周围的助焊剂残留物。  

我想确保不会遗漏设计上可能导致此问题的东西、可以有人帮我解决吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Josef、

    对发生了 FET 漏栅短路的理解是否正确? 通常、损坏的 FET 具有栅源短路。

    48V 反极性不应损坏 FET、因为它们的额定电压为 100V。 您是否也看到器件上有任何损坏?

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhir:  

    是、发生了漏极栅极短路、我同意这不是常见故障... FET 没有明显损坏、但如上所述、周围存在焊剂残留物、可能导致第一次故障、从而导致永久 FET 故障。

    您可以在此处看到突出显示的问题:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Josef、

    由于磁通量、栅极很可能被拉至漏极电压、而源极由于反极性而变为低电平。 这会导致 VGS 违例。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:  

    生产也发现了这种情况在新的板 — 没有焊剂残留,它只是有时需要 2 个 burnin 程序,这是不好的意义上,它可能会破坏现场生产在操作期间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Josef、

    违反 Abs-max 的任何可能性。