This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:ADC 启用失败

Guru**** 2489685 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1547628/bq25790-adc-enable-fail

器件型号:BQ25790


工具/软件:

尊敬的 Jeff:

我们遇到无法启用 ADC 的问题、具体说明如下。

当客户取出电池并使用适配器为充电器供电时。 它们将重新启动初始化。

插入适配器后、它们将延迟 500ms 并开始写入寄存器、因此可以写入除 ADC_EN 之外的所有寄存器。

它们无法启用 ADC。 但是、如果我们延迟约 2s、则所有重试次数都进行多次、则可以启用 ADC。

这里的潜在原因是什么?

此外、我想知道 VBUS 中的电压是否已经稳定、需要多少秒才能启用 ADC? 这与电源序列相关。

谢谢您、

Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    适配器插入和设置 ADC_EN 之间的时间过短、小于 500ms。 到那个时候、完整的上电启动序列尚未完成。 您是否尝试过 500ms 至 2s 之间的任何中间值?

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    由于 500ms 太短、您能给我们提供有关上电序列持续时间的数据吗?

    谢谢您、

    Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yishan:

    我看了一下文档、对我来说似乎还有点不清楚。 我认为 1 秒应该足够长。 Jeff 将在星期一上再次上台、可能会得到更清晰的答案。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael 和 Jeff:

    我们是否对持续时间有任何更新?

    谢谢您、

    Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yishan:

    我知道的唯一延迟是在未连接电池时、从施加 VBUS 到 REGN 为止的 150ms。  看门狗计时器是否可以将 EN_ADC 位清零?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    他们已经禁用了看门狗、您认为“无法启用 ADC“还有任何其他潜在原因吗?

    谢谢您、

    Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yishan:

    EN_ADC 位= 1 以自动设置回 0 没有其他原因。

    此致、

    Jeff