This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:使用 TPS25750 作为 USB 集线器上下游端口的 PD 源

Guru**** 2489685 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1546007/tps25750-using-tps25750-as-a-pd-source-for-a-downstream-port-on-a-usb-hub

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件:TUSB8020B

工具/软件:

我正在使用 TUSB8020B 设计 USB 3.0 集线器。 我想将智能手机连接到上行端口(以便手机成为主机)、并使用其中一个下行端口不仅用于 USB 数据、还为另一个设备提供 USB PD 电源(例如 5V–20V 充电)。

我计划使用 TPS25750 在该下行端口上启用 PD 源端功能。 数据线路由 TUSB8020B 管理、而 TPS25750 独立处理电源路径和 PD 协商。

您能否帮助确认以下几点:

  1. 在该配置中使用 TPS25750(下游端口上的 PD 源器件,而仅充当电源提供器)是否有效?
  2. 我是否应该将 PD 端口视为无数据(仅电源)或通过集线器连接数据线?
  3. 在这种系统中、是否有任何关于协调 TUSB8020B 和 TPS25750 的设计参考或建议?

提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、我们没有仅适用于提供高电压的产品。 我们提供的产品可以同时支持受电和供电 (DRP) 以及仅受电。 请稍后返回查看、了解我们正在开发的仅供源应用的新产品。