This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:GE=LOW 期间的 Accumalator 采样

Guru**** 2489685 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550306/bq35100-accumalator-sampling-during-ge-low

器件型号:BQ35100


工具/软件:

您好:

我正在使用 BQ35100 燃油表输入 累加器模式 、并且通过设置设备进入睡眠状态时、我发现了一个问题 实现 PD 的 GE

在此睡眠模式下、BQ35100 不会主动测量电流或累积容量使用量、这是数据表中的预期行为。 但是、电池仍在为系统的各个部分供电(例如 RTC,泄漏或其他低功耗元件) 仍在消耗容量

通过设置 GE=HIGH 唤醒电量监测计后、 测量的容量没有变化 尽管在睡眠期间已明确使用了一些容量。 只有在唤醒一段时间后、报告的容量才会再次开始降低。

以下示例说明了该行为:

稳定时间 GE 状态 实际容量(估计) 测量容量
0 0(唤醒) 1000mA 1000mA
1. 1(唤醒) 999mA 999mA
2. 1(唤醒) 998mA 998mA
3–7. 0(睡眠) 993mA 998mA
8. 1(唤醒) 992mA 997mA
9. 1(唤醒) 991mA 996mA

关键问题:
在 GE=LOW 睡眠期间、 存储容量 但是 未被电量监测计注册 。 在长时间睡眠期间(例如 30 分钟、1 小时或 8 小时)、这会导致 存在重大差异 实际剩余容量与报告的剩余容量之间的差值。

我的问题:

  1. 在蓄能器模式下是否应该出现此行为?

  2. BQ35100 是否有任何机制来估算睡眠期间的功耗?

  3. 建议的方法是什么 准确的容量跟踪 在系统频繁处于睡眠状态但仍消耗功率的应用中?

    • 为了保持容量的准确性、燃油表如何知道自上次混乱以来的时间?

    • 是否需要外部库仑计数或软件侧补偿?

提前感谢您的任何澄清或建议!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第 1 名:是的。

    第 2 名:不 具体思路是、每当发生有源放电时、电量监测计都会开启并测量该电流。

    #3:您必须保持测量仪表处于活动状态,如果其他组件仍处于打开状态,则不要将其关闭。