This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq20z65-R1_BQEVSW-SW:bq20z65-R1 — 处理器在 Linux 中无法使用 I2Cdetect 命令检测 I2C 节点

Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9416, BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542756/bq20z65-r1_bqevsw-sw-bq20z65-r1---processor-is-unable-to-detect-i2c-node-with-i2cdetect-command-in-linux

器件型号:bq20z65-R1
主题中讨论的其他器件:bq20z65-R1、TCA9416、 bq20z65、BQ34110

工具/软件:

我们目前正在使用连接基于 OTS 的智能电池  bq20z65-R1 电量监测计  通信  NXP i.MX8MP 处理器 。 但是、该器件未被识别为 I2C 节点。

为了将电压电平从 1.8V(处理器侧)转换为 3.3V(电量监测计侧)、我们使用  TCA9416 电平转换器 、电量计连接在 3.3V 侧。

尽管采用了这种设置、但 I2C 总线上未检测到电量监测计。

未识别 0x0B 的预期地址、而其他器件正在被识别。

为了便于您参考、我附上了相关内容  原理图  用于探测节点。 非常感谢您对这个问题的见解

.e2e.ti.com/.../BQ20Z65_2D00_R1_5F00_I2C_5F00_Node.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan 和团队、  

    对请求的任何更新。  

    我们执行了更多的实验、总结如下:  

    我们目前正在使用嵌入式系统中配备 TI bq20z65-R1 电量监测计的智能电池组。 在与 i.MX8MP 处理器连接时、我们观察到 bq20z65-R1 似乎不被识别为 μ I²C 节点。

    有趣的是、当在相同的硬件条件下使用 TI BQ34110 电量监测计执行类似的测试时、可以成功检测到该器件并按预期进行通信。

    在 bq20z65-R1 是否需要特定配置或标准 I²C Ω 探测不支持的 SMBus 信号方面、我们将不胜感激。 如果有关于在此平台上使用 bq20z65-R1 的建议诊断程序或兼容性说明、我们将不胜感激。

    此致

    Prabhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq20z65 需要 smbus、它与 I2C 类似、但并不相同。 它将确认器件地址与 I2C 协议相同、但通信的其余部分要求您遵循 smbus 协议、而不是原始 I2C。

    我会检查 i.MX8MP 驱动器是否支持 smbus。 请注意、bq34110 (0xAA) 的器件地址与 bq20z65 (0x16) 的器件地址不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:  

    感谢您的见解。  

    bq20z65 使用 i.MX6 平台被识别为 0x0B 的 7 位地址。 使用 i.MX8MP 时、同一个电池组无法被识别为 I2C 节点。  

    需要考虑上拉电阻器的任何首选值?

    请告诉我您对 i.MX8MP 的观察结果。

    此致

    Prabhu