This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51625:如果 Vout 高于 Vin、元件会损坏

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR51625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550270/lmr51625-component-damaged-if-vout-higher-than-vin

器件型号:LMR51625


工具/软件:

如果强制 Vout 高于 Vin 会发生什么情况? 在这种情况下、LMR 内部是否有任何保护措施?

我使用的是 LMR51625 典型应用、在输出端我有一个 20µF 电容器、未连接负载、我的印象是、在某些使用 LMR 后、由于我关闭 Vin 并且输出电容器仍在充电后输出电压高于输入、因此 LMR 会损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    在正常关断情况下、器件不应出现问题。

    但是、如果您的应用具有 Vout>Vin 的预偏置场景、那么可以在 SW 和 Vin 之间放置一个肖特基二极管、从而允许电流路径流动。

    此致、

    Ridge