请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ24650工具/软件:
您好、
BQ24650 可正常工作。 我将太阳能电池板 (OC:22V 和 POWER:15W) 连接到它。 电池为 1S LFP(最大值 3、65V)。
太阳能电池板大部分时间处于弱光状态、我注意到在进入睡眠模式之前、IC 的功耗约为 5mA(STAT 1 LED 亮起)、但不充电。 当 BQ24650 进入睡眠模式时、功耗会下降、因此消耗一定微安的电流。
1) 有没有任何示意图技巧,如何避免这种待机模式((~5mA 消耗)?
2) IC 是否有计时器,何时进入待机模式进入睡眠模式,或者它是否保持持续运行(如果电池板电压在待机模式下是恒定的)? 我只在短时间内测试了这种待机模式。
感谢您的帮助。