This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:待机模式耗电关于 5mA、如何避免这种情况?

Guru**** 2513635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550333/bq24650-stanby-mode-consumes-about-5ma-how-to-avoid-this

部件号:BQ24650


工具/软件:

您好、

BQ24650 可正常工作。 我将太阳能电池板 (OC:22V 和 POWER:15W) 连接到它。 电池为 1S LFP(最大值 3、65V)。

太阳能电池板大部分时间处于弱光状态、我注意到在进入睡眠模式之前、IC 的功耗约为 5mA(STAT 1 LED 亮起)、但不充电。 当 BQ24650 进入睡眠模式时、功耗会下降、因此消耗一定微安的电流。

1) 有没有任何示意图技巧,如何避免这种待机模式((~5mA 消耗)?

2) IC 是否有计时器,何时进入待机模式进入睡眠模式,或者它是否保持持续运行(如果电池板电压在待机模式下是恒定的)? 我只在短时间内测试了这种待机模式。

感谢您的帮助。