This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692:供电控制电路

Guru**** 2448780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1549574/tps92692-powering-control-circuit

器件型号:TPS92692


工具/软件:

您好的团队、

我计划添加一个带有热敏电阻和 FET 的小型控制电路来下拉 SS 引脚。 是否可以从此 IC 的 VREF(或 VCC) 为此)为此控制电路供电?

所需的电流约为 5mA。

谢谢、

Jagan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagan:

    可以直接回答您的问题。

    不过、数据表中还提供了热折返保护选项、可在温度升高时减小 LED 电流。

    这位于数据表中



    此致、
    Daniel