请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24040工具/软件:
尊敬的 TI 工程师:
我们有一个关于 BQ24040 的充电温度的问题。 也就是说、 电池集成了一个 10KNTC 、对应于 B 值 3435。 如果我们将 TS 引脚直接连接到电池的 NTC 线、充电将在低于 0°C 和高于 60°C 时停止。 是这样吗?
现在、我们要将充电温度设置为 0°C 至 45°C 的范围、这意味着在低于 0°C 或高于 45°C 时、BQ24040 将停止充电 。 如何设置它? 您能对此应用提供一些建议吗?
谢谢、
此致