This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:BQ24040 是否支持设置充电温度

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1549802/bq24040-does-bq24040-support-setting-charging-temperature

器件型号:BQ24040


工具/软件:

尊敬的 TI 工程师:

我们有一个关于 BQ24040 的充电温度的问题。 也就是说、 电池集成了一个 10KNTC 、对应于 B 值 3435。 如果我们将 TS 引脚直接连接到电池的 NTC 线、充电将在低于 0°C 和高于 60°C 时停止。 是这样吗?

现在、我们要将充电温度设置为 0°C 至 45°C 的范围、这意味着在低于 0°C 或高于 45°C 时、BQ24040 将停止充电 。 如何设置它? 您能对此应用提供一些建议吗?

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我将由星期五回复您。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    1.该器件采用 10k NTC 设计、B = 3370、因此应该大致相同。

    2. 我推荐采用 T 版本器件的 BQ2407x 系列、因为这样可以更精细地控制高温截止和低温截止。

    此致、

    Mike Emanuel