This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25762-Q1:GUI 工具损坏了?

Guru**** 2489685 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550261/tps25762-q1-gui-tool-broken

器件型号:TPS25762-Q1


工具/软件:

您好:

我们之前使用了 GUI 工具来生成 C 头文件、没有失败。

我们正在考虑更改为“D"型号“型号、并希望生成新的补丁固件、然后发现 GUI 工具无法正常工作。  按“Save"不“不会执行任何操作。  我尝试使用“C"和“和“D"变“变体(使用适当的基本固件)的库存配置、并发生了相同的情况。  (均用于 C 头文件和二进制文件)

我打开了浏览器的调试控制台、收到以下错误:

未捕获(在 Promise 中)类型错误:无法访问属性 Symbol.iterator、productPublicModulus 为空
  generateLowRegionBinary dev.ti.com/.../ti-custom-app-config-data.html.js:1309
  populateLatestImageFile dev.ti.com/.../ti-widget-bin-popup.html.js:972
  _saveFirmwareWithPrivateKeyAndSign dev.ti.com/.../ti-widget-bin-popup.html.js:1003
  处理程序 dev.ti.com/.../polymer.html.js:499
  Fire dev.ti.com/.../polymer.html.js:1286
  Fire dev.ti.com/.../polymer.html.js:858
  转发 dev.ti.com/.../polymer.html.js:1155
  点击 dev.ti.com/.../polymer.html.js:1140
  handleNative dev.ti.com/.../polymer.html.js:746
数据:%0 常量%20REMOVE_APP_CONFIG_IDENTIFILES%20%3D%20 'kip'%3B%0 常量%20UNIQUE_TYPE_1%20%3D%20'no'%:1309:30

加载上一个配置或仅使用库存配置似乎不起作用。  GUI 工具似乎引入了令人兴奋的新错误?

希望得到任何帮助!

-马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    感谢您的联系。

    我认为 762 的 GUI 没有损坏,因为我们每天都在使用网络版本。

    下面有一些可能会有所帮助的注释、请告诉我 GUI 是否仍然无法正常工作:

    1、C 版本和 D 版本不同。 在“Quick Start“页面中选择器件后、您只能加载/保存所选器件的配置。 这意味着您无法将修订版 C 配置转换为修订版 D。选择修订版 D 后、将无法加载修订版 C .JSON 配置。

    2.同样,在构建 GUI 闪存时,修订版 C/D 配置文件需要与 C/D 的不同基础映像绑定

    3.当您 提到“保存“时,我假定您指的是右上角的“保存配置“。 点击它后、浏览器应始终将.JSON 文件下载到您的本地 PC。 如果您在此步骤中看到异常情况、请告知。

    BR、
    Ke Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ke、

    一个月前也对我很好。  保存低二进制文件并选择 C 头文件或二进制格式时发生问题。

    好消息是我意识到了这个问题--我在上传我的公共密钥而不是私人密钥。  如果我使用公钥、那么整个过程都没有错误或任何错误。  “保存“按钮不起作用。  解决方案?  上传正确的密钥。  :-)

    现在一切都很好!

    很抱歉给您带来不便!

    -马特