This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMICLOADBOARDEVM:PMICLOADBOARDEVM 规范

Guru**** 2489685 points
Other Parts Discussed in Thread: PMICLOADBOARDEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1548328/pmicloadboardevm-pmicloadboardevm-spec

部件号:PMICLOADBOARDEVM


工具/软件:

尊敬的团队:

您可以帮助解决有关 PMICLOADBOARDEVM 的以下问题吗?
1.除了 UG 之外、是否有有关此 EVM 的更多信息/文档?
2.负载的输入电压范围是多少?
3、每个通道可支持的最大电流是多少?
4. EVM 板可以支持的最大瞬态频率是多少?
5. EVM 板可以支持的最大压摆率 (A/us) 是多少?

提前感谢。

此致、
海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的海亮:  

    感谢您在 E2E 上联系我们。

    1. 遗憾的是、用户指南是适用于 PMICLOADBOARDEVM 的唯一文档
    2. 输入电压 范围 为±6V — ±11V。建议的输入电压为±11V
    3. 未指定最大电流。 本用户指南确实 展示了 高达 6A(隔离式)、12A(并联)的电流。  
    4. 您能解释一下瞬态频率是什么意思吗?
    5. 没有指定的最大压摆率。 负载的压摆率将等于信号输入的压摆率。

    此致、
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah:

    请检查以下回复。

    输入电压 范围 表示为±6V — ±11V。建议的输入电压为±11V。

    +/–11V 看起来是运算放大器的输入电源。 问题是负载输入。

    您能澄清什么是瞬态频率吗?

    此处的瞬态频率指的是导通和关断负载时间、或导通和关断频率。

    没有指定的最大压摆率。 负载的压摆率将等于信号输入的压摆率。

    我认为 FET 不能直接跟随信号输入、因为 FET 的栅极上有额外的 R 和 C。  

    或者、负载压摆率可以更好地跟随信号输入压摆率的频率是否存在上限?

    此致、
    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的海亮:

    只需添加一些信息:

    • PMICLOADBOARD 可与 PCB 插座配对使用、以显著提高频率和压摆率性能。 我看到瞬态边沿上的压摆率高达 100ns。 借助更快的压摆率、您可以将负载频率推高很多(我们在某些应用中使用该板来测试 1MHz 负载)。 负载板与 DUT 上的负载点之间添加的任何导线或连接都会降低压摆性能。 然而、在较慢频率下、其影响力较小、因此取决于您的测试用例。
    • FET 似乎能够提供至少 8.7A 的直流电流、并且每个负载通道有两个 FET、每个通道可提供至少 16A 的负载、但我到目前为止从未测试过器件。 在我的测试中、我仅使用了每通道 7.5A、但在该电流下没有看到任何问题。 我相信根据 FET 数据表、它可以高达 10A 甚至 12A(请参阅用户指南中的 BOM 列表)

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    输入电压 范围有何评论?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的海亮:

    负载的输入电压应与电流能力匹配、范围为 50mV/A(每通道)

    因此、如果一个通道只能执行 12A、那么负载的通道输入中应该只需要 600mV 的信号。

    最终、FET 将饱和、您不会通过增加通道的输入电压来获得更多电流、但我不确定此阈值的确切位置。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 James、

    我当时问的是要施加在负载上的电压或前一级的输出电压、而不是控制信号的电压范围。

    此致、
    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的海亮:

    您需要的唯一其他电压是连接到 3 端口端子的电路板输入电压、该电压应为+11V、–11V 和 GND。 运行电路板只需使用此值以及负载分布电压即可。

    此电路板的整个输入电压范围为+/–6V 至+/–11V。

    为了获得最佳性能、建议使用+/–11、这是我们在此处的实验中使用的工具。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的海亮:

    只需在这里为阅读者录制。

    FET 的额定电压为 30V VDS、但电流路径中的电阻器需要能够处理您计划施加到 DUT 上的负载。

    此致、

    James