This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5401:环路响应与 WEBENCH 不匹配

Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5401, TPS54040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1549725/tps5401-loop-reponse-not-matching-webench

器件型号:TPS5401
主题中讨论的其他器件: TPS54040

工具/软件:

有人能 告知为什么 TPS5401 的小信号模型频率响应与 WEBENCH 环路响应不匹配、尤其是相位图。  

设计参数:Vout = 15V、0.2A

误差放大器输出元件的 Coea 和 Roea 估算如下:  
Roea = Aol (V/V)/ GMea = 1000V/V / 97uA/V  = 103MegOhm
Coea = GMea /(2*PI*COA BW) = 97uA/V /(2*PI*2700kHz)= 5.7pF




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们不为此器件提供交流 PSPICE 模型。

    请使用 Webench 估算波特图。  

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已理解 — 该模型不是您提供的,而是由我自己按照数据表指南完成的-它应该与 WEBENCH 上的模型报告相匹配、应该不是吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您所指的数据表部分适用于 TPS54040、虽然在规格上与 TPS5401 相似、但仍然是不同的器件、可能会导致略有不同的响应。

    对于 PSPICE 中的模型、您应移除电感器和串联电阻、使其更好地与示例数据表模型匹配。

    我还会将您的模型与 TPS54040 进行比较、因为这是您所参考器件的数据表。

    不过、我们的 Webench 模型是使用真实的基准数据创建的、该数据与使用器件的内部参数(我们无法提供其中的一些参数)创建的仿真模型相关。 因此 webench 模型将为您提供更准确的设备性能表示。 这也会导致您的模型和 webench 之间存在差异。

    尝试上述步骤对您的模型很有帮助、但我建议也咨询 Webench、以便为您给定的应用循环响应提供最准确的设计建议。

    此致、

    Ridge