This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:如何为测试板创建"最简单的工作版本&quot

Guru**** 2489685 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1547529/bq34z100-r2-how-to-create-the-simplest-working-version-for-a-test-board

部件号:BQ34Z100-R2


工具/软件:

您好:  
我希望为我正在处理的 PCB 创建一个库仑计数器、这是唯一一个看起来能够支持该功能的 IC、因为它:

  • 使用 2 节串联电池
  • 采用磷酸铁锂化学物质
  • 具有非常大的容量 (~300Ah)

这意味着电池电压将为 6.4V、因此我已经计算出分压器电阻为 100kΩ。

我设计的原理图在很大程度上基于数据表中的“多节电池和 5-LED 显示屏“、EVM 电路板原理图和  E2E 论坛上的这篇文章。 我从这些来源创建了此原理图:

关于此原理图、需要注意以下几点:

  1. GND 在电路板的其余部分是通用的、由许多不同的元件共享。  
  2. VCC 为 3V3、来自线性稳压器。 它将由电池供电。
  3. GND_BAT 仅用于电池、相当于数据表中的“AGND"(“(因为(因为我已经有 AGND,所以已将其重命名)

我的问题如下:

  1. GND 或 GND_BAT 是否应该连接到 BAT-? 在数据表上、似乎两者都是、我不理解
  2. 如何连接系统的其余部分? 我从数据表中假设 BAT+连接到 Vin(线性稳压器电源)、并且我的系统接地连接到“PACK-“、但在问题 1 之后这毫无意义、因为这时 BAT-和 PACK-都接地、没有电流会流过 R11、这似乎毫无意义。
  3. 我对系统的连接是否犯了任何明显的错误、是否缺少任何关键组件?

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为一项后续行动、我认为我现在更了解:

    我是否应该为该芯片将“GND"和“和“GND_BAT"连接“连接在一起、并具有一个尽可能高的电流、另一个尽可能低的电流、然后有一个完全独立的“DEVICE_GROUND"(“(连接(连接到 PACK-)、并且是整个系统的接地平面?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    34z100 不能平衡电芯、如果您将此器件用于多节串联电芯、则需要一个外部监测器来平衡电芯。 其他电量监测计可以对电芯进行均衡并对其进行测量。

    GND 或 GND_BAT 是否应该连接到 BAT-? 在数据表上、这两者似乎都是、我不理解

    两者可兼得

    如何连接我的系统的其余部分? 我从数据表中假设 BAT+连接到 Vin(线性稳压器电源)、我的系统接地连接到“PACK-“、但在问题 1 之后这毫无意义、因为这时 BAT-和 PACK-都接地、没有电流会流过 R11、这似乎毫无意义。[/报价]

    我不理解 BAT+连接到 BAT 的问题。 PACK — 不应连接到 GND。  也许这会有所帮助。  PMP23329 参考设计| 德州仪器 TI.com

    我对系统连接是否犯了明显的错误、我是否遗漏了任何关键组件?

    我没有看到任何其他明显的错误。

    此致、

    Diego

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、  

    感谢您的快速答复! 我已将系统修改为如下所示:

    首先、我只是说、在现阶段、我不是要平衡系统。 如果这是愚蠢的,它可以稍后修复,但现在我只是在一个最小的产品.

    根据数据表、我有两个电池接地端:“GND_BAT"和“和“GND_BAT_LC"。“。 这些接地端是数据表中提到的低电流接地端和高电流接地端。  

    对于我的系统的其余部分、我将电池的正极端子连接到 VCC_IN(这是我的系统输入)、并将系统的“GND"连接“连接到之前的 PACK-。 该“GND"通过“通过检测电阻连接到“GND_BAT"和“和“GND_BAT_LC"。“。  

    您所链接的参考设计确实为我提出了比回答的问题更多的问题、但我觉得我在这里似乎处于正轨、所以现在将继续沿着这条道路前进。  

    我介绍的系统是否正确?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    Diego 目前已在下周晚些时候下班、请安排时间进行跟进。 我们将尝试在内部跟进此问题、直到他回到办公室

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    首先、我要说的是、在这个阶段、我不是在平衡系统之后。 如果这是愚蠢的,它可以稍后修复,但现在我只是在一个最小的产品.[/报价]

    对电芯不平衡进行监测会给 SOC 读数增加额外的错误。 在没有电芯均衡监测器的情况下使用该器件并不是该器件的预期使用方式。   

    GND 是否连接到负载的负极端子?

    如果是、我认为原理图中没有明显的错误。

    此致、

    Diego