This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:BQ-Studio 显示读取值故障

Guru**** 2448780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1547680/bq28z610-bq-studio-shows-the-read-values-fault

器件型号:BQ28Z610


工具/软件:

您好、

我 在 bq-studio 上发现了一个问题、但 我想要检查状态。 我从闪存中读取地址。 我检查过的地址是校准电流 CC 增益和容量增益 (0x4006 和 0x400A)。 这些值显示在 1.036 bq-studio 上。 但 我通过逻辑分析仪检查了总线、结果显示这些值为默认值。

我收到了 0x4006 的值:0x0C 0x78 0x65 0x40 -> 3.585452、

I Received from 0x400A: 0xD5 0x8A 0x82 0x49 ->  1069402.6。

这些 参数与默认参数相同、但 这些值不会显示在 bq-studio 界面上。


数据:

写入 0x55 ACK 数据:0x3e 0x06 0x40
写入 0x55 ACK 数据:0x3e
读取至 0x55 确认数据:0x06 0x40 0x0C 0x78 0x65 0x40 0xD5 0x8A 0x82 0x49 0x00 0x00 0x40 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0x33 0x24
写入 0x55 确认数据:0x3e 0x0A 0x40
写入 0x55 ACK 数据:0x3e
读取至 0x55 确认数据:0x0A 0x40 0xD5 0x8A 0x82 0x49 0x00 0x00 0x40 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0x5C 0x24





当我写入不同的值时、可以看到接口上的默认值。 也许,我可能会做一些错误的事情。 你能检查和提供一个信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Neset、

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请向我展示您的高级通信日志。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    就在这里。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Neset、

    Diego 目前已在下周晚些时候下班、请安排时间进行跟进。 我们将尝试在内部跟进此问题、直到他回到办公室

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能共享.srec 吗?

    此致、

    Deigo