This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:BQ25798 寄存器保留

Guru**** 2489685 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1549830/bq25798-bq25798-register-retention

器件型号:BQ25798


工具/软件:

你(们)好


我目前正在研究 将 BQ25798 用于我正在设计的产品。 与锂离子或锂聚合物电池相比、我希望使用磷酸铁锂电池来增加充电周期和安全性。
我知道、这 需要 Charge_Voltage_Limit 通过 I²C Ω 修改 REG01_REG0、以设置正确的充电终止电压。

为了安全正确地执行此操作、除了复位芯片之外、我想知道该寄存器何时被清除、以便我们可以实施正确的软件来再次将其设置为正确的值。 从我从 e2e 主题读取数据时、寄存器会在充电器和电池断开连接、或充电器断开连接且电池电量耗尽时清除。 请您确认一下。

此外、此复位在什么蓄电池电压时发生?

最后、从我可以看到的角度来看、充电器似乎没有实施欠压保护。 您能否确认将单独添加此内容?


提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jules:

    这些寄存器会一直保留、直到 VBUS 和 BAT 引脚电压均不能低于其各自的 UVLO 电压。   

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff

    非常感谢您的答复。 这完全解决了我的问题。