This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:线路故障特性

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1548281/bq76952-wire-fault-feature

器件型号:BQ76952


工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我们已测试了 16 节串联电池的独立 BMS 中的导线故障功能。 我们打开了单元格编号 使用 12 线并观察 BMS 的行为。 我们发现 CUV 故障被锁存、但 COV 故障在 COV 故障和 COV 恢复之间摆动。 已附加视频片段供您参考。  

后果 — :

1.我们连接了充电器,可连续提供充电电压。

2.在 COV 摆动至恢复期间,电池被无限充电。

因此、我们的客户拒绝购买我们的 BMS。

请提出补救措施。

e2e.ti.com/.../VID20250801120341.mp4 

谢谢

Rahul Sharma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rahul、

    您为欠压/过压保护和 PF 配置的阈值设置是什么? 过压迟滞的值也是多少? 并且您是否看到测得的电压降至该过压阈值 — 迟滞值以下?

    开路有线电芯的电压预计会降低、并最终触发 CUV 保护故障。 预计上述电芯也会触发 COV 保护故障。 我看到 PF 状态 A 已被触发、这也是一个很好的迹象。 此 主题 详细介绍了可能有助于参考的内容。

    此致、

    Rohin Nair