This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5013:LM5013DDAR

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1549706/lm5013-lm5013ddar

器件型号:LM5013


工具/软件:

我将 LM5013 降压转换器用于我的应用。以下是一些问题

1、输入电压范围为 8V 至 32V
2、输出电压:5 伏
3.输出电流最小值:5A、最大值 2A

执行一些查询

由于输入电压范围、是否会出现任何输出电压稳定性问题  

是否会由于输出电流而出现任何输出电压稳定性问题  

此致

Mudit Mittal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mudit  

    您能告诉我 开关 频率和电感值吗?

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、EL、

    我已经使用 Power 设计人员模拟了设计。

    电感值:22uH

    开关频率:275 kHz

    此致

    Mudit Mittal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mudit  

    看起来不错。 请参阅 WEBENCH 设计 webench.ti.com/.../SDP.cgi  

    - EL