This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95480RWJ:单相使用

Guru**** 2489685 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550070/csd95480rwj-single-phase-use

器件型号:CSD95480RWJ


工具/软件:

您好的团队、

目前、CPU 用作 CPU 核心电源 (VCCIN) 的单相电源。
最重要的是、我们考虑了将 TDP50W CPU 更改为 TDP67W 和 83W 的内容。
CPU 电流消耗比较如下所示。
根据这些结果、单相电源似乎不可行、需要双工电源。
有什么解决方案吗?
是否仍需要使用两个?
如果可能、我不想更改电路板、希望只使用一个电路板进行输入。

此致、
Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    CSD95480 的电流能力为 25A。 CSD95410 是引脚对引脚兼容的、并且它是 40A。

    此致