This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:PMIC 看门狗问题生成

Guru**** 2489685 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6594-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1549562/tps6594-q1-pmic-watchdog-question-generation

器件型号:TPS6594-Q1


工具/软件:

您好专家、

我当前使用 的是 TPS6594-Q1 器件。 我知道、如果有任何不良事件、则不会生成新问题。
我想确认即使没有发生故障事件也可以生成问题。

此致
谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在 WD 中、一旦当前序列完成且没有任何故障或故障、就会生成下一个问题。  看门狗
    在问题计数器递增时生成一个新问题、仅在看门狗检测到时才会发生该问题
    一个很好的事件。 当看门狗检测到不良事件或超时事件时、不会生成新问题

    此致、

    Ishtiaque  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您提供的信息。 请告诉我、即使发生了好的事件、也可能不会产生任何疑问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    不、这是意料之外的。  如果发生这种情况、它与 WD 功能相矛盾。 谢谢!

    此致、

    Ishtiaque  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息