This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25119:高降压 — 高输出电流-非隔离式转换器

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25119, LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1549684/lm25119-high-step-down---high-output-current---non-isolated-converter

零件号:LM25119
Thread 中讨论的其他器件: LM5143

工具/软件:

早上好、

我们需要设计一个具有以下规格的直流/直流转换器:

VIN = 24V +/- 10%
VOUT = 5.1V - 40A

转换器可能是非隔离式的、我们需要 95%范围内的效率。

我们本来希望在交错模式下使用 LM25119、但不明白为什么 webehch 不接受 40A 作为标称输出电流。

你可以帮助吗?

Thnx

Davide

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请按照以下步骤操作

    ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1-填写表格

    2-点击打开设计

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 非常奇怪、我设置 Vin_max = 25V、并且 webench 剔除不接受高达 40A 的电流。 现在、当 Vin_max = 24 时、似乎可以。

    还有一个问题:您认为使用 LM5143 而不使用 LM25119 是什么? 这两种选择的优点/缺点是什么?

    Thnx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我不支持 LM5143、但我强调了它相对于 LM25119 的优势。

    此致