This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25630:一些有关 BQ25630 的问题

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550291/bq25630-some-questions-about-bq25630

器件型号:BQ25630


工具/软件:

尊敬的团队:

我知道 15W 通常表示具有 5V/3A 输出能力。  

为什么 即使在正常工作中仅出现 5V 电压、它也支持高达 18V 的输入电压?

TI 是否认为 USB 电源输入需要 18V 额定电压才能实现安全?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:  

    请在下面查看我的评论。  

    “具有高达 15W 功率的 USB-C 检测“说明表示器件具有内置的 USB-C 检测功能、但不具有 USB-USB PD。  

    也就是说、即使该器件无法执行 USB-BQ25630 PD 协商、它也可以支持高达 18V 的输入电压、以便 9V、12V、15V 等电压。输入适配器/电源可以与 BQ25630 充电器 IC 一起使用。

    该器件旨在与各种不同输入类型兼容。  

    此致、

    Garrett