This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650350-Q1:BUCK1 UVLO 问题

Guru**** 2489685 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650350-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1549004/tps650350-q1-buck1-uvlo-question

器件型号:TPS650350-Q1


工具/软件:

您好的团队、

这里有一些有关 TPS650350-Q1 的问题、请帮帮我、谢谢。

1.为什么我们需要满足“ PVIN_B1 UVLO 下降阈值必须设置为比上升阈值至少低 0.5V “的要求?

2.如果  PVIN_B1 UVLO 下降 阈值设置在比上升阈值低 0.5V 内、会发生什么情况。

3.如果我设置 BUCK1_UVLO = 00 会发生什么情况?

4.如果 BUCK_UVLO 不能设置为 00、BUCK_UVLO = 00 的重要性是什么 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Florens:

    请在下面查看我的答案:

    1. 这是因为  PVIN_B1 在上电期间具有由 PoC 路径的 DCR 引起的一定电平压降;为了避免器件在上电/断电之间循环;必须有 0.5V 的最小差值。
    2. 设备无法正常通电;可能在通电/断电之间循环。
    3. PVIN_B1 UVLO=0 不是选项。
    4. PVIN_B1 UVLO=0 不是选项。

     如果需要、您可以安排 Webex 会议以获得进一步的解释。  

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phil:

    感谢您的 解释、仍有两个小问题需要您的帮助:

    1.这是否意味着 TPS65035x 无法在 VIN=4V 时工作?

    2.当 PVIN_B1 UVLO=01 时、这个插座可以正常工作吗?

    谢谢!

    弗洛伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Florens:

     答 1。 这取决于 VBUCK1 电平和 Buck1 上的负载。

     A2:什么是“PVIN_B1 UVLO=01“? 我想您的意思是 BUCK1_UVLO=0x01、如下所示。 如果是、则与 A1 的答案相同。  

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phil:

    感谢您的 介绍、 对于 Q1 、当输入电压为 4V 时、我们应该设置  PVIN_B1 UVLO=0x00、这意味着上升电压为 3.64V、下降电压为 3.5V、但其差值在 0.5V 以内、因此 TPS65035x 是否可以在 VIN=4V 的情况下工作?

    非常感谢!

    弗洛伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Florens:

     我已经回答过、这取决于 VBUCK1 电平和 Buck1 上的负载。 例如;  如果  VBUCK1=3.3V 且负载为 0.5A、则 TPS65035x 在 PVIN_B1=4V 时工作良好;当  负载为>0.5A 时、TPS65035x 不适用于 VBUCK1>3.3V。  

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phil:

    请检查我的理解情况。 在上电期间、瞬态电流会导致压降、因此上升电压必须比下降电压大 0.5V、以免器件在上电和断电之间循环。 但是、如果输出负载电流小于 0.5A、则不需要上升电压比下降电压大 0.5V、是吗?

    非常感谢!

    弗洛伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Florens:

     是;仅当 器件未在上电和断电之间循环时。

     否;如果从 PoC 连接器到 PVIN_B1 的 DCR 过大、不会导致 Vdrop>0.5V。

      

    谢谢!

    Phil