This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28881:需要降压/升压解决方案

Guru**** 2489685 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550182/ucc28881-need-a-buck-boost-solution

部件号:UCC28881


工具/软件:

您好先生

我们要设计 LED 驱动器

VIN:9V~60V  

VOUT:38V/VOUT 200mA

这是最佳解决方案?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    为此、可以使用电压低得多的控制器。 这是一个 WEBENCH 设计示例。  

    您是否在寻找隔离式电源设计?

    此致、

    John