This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76200:减少 DSG 的下降时间并降低 BAT 引脚上的电流消耗

Guru**** 2489685 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550264/bq76200-reducing-fall-time-at-dsg-and-reducing-current-consumption-at-bat-pin

器件型号:BQ76200


工具/软件:

您好的团队、  

1.我们对 DSG 关断期间的电流路径有疑问。  
A.我们正在查看图 15 in BQ7200 :超越简单的应用程序。 原理图。通过 RI2 后的电流路径是什么。  
 

b.我们使用 4 个并联 MOSFET、每个 MOSFET 的输入电容为 21500pF(最大值)。 我们希望将 DSG 关断时间缩短到 30 微秒以下。 (我们目前是 90 微秒)。   我们想知道如何调整电路以缩短关断时间。 (下面的原理图)  
栅极驱动器原理图
电源路径图像

2.我们想知道所选元件是否能够减少栅极驱动器的电流消耗。  (栅极驱动器原理图)