This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51388:0.8V 至 1V 输出的瞬态响应

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1548776/tps51388-transient-response-for-0-8v-1v-output

器件型号:TPS51388


工具/软件:

尊敬的团队:

TPS51388 数据表仅显示了 Vin 12V、Vout 5.15V 瞬态响应。 我的客户要求是 Vin 18V (typ)/Vin 22V (max)、Vout  0.8V 至 1V、瞬态响应 <40mV。

您能否提供 0.8V-1V 输出的瞬态响应? TPS51388 能否满足该要求?

如果没有、请帮助建议可满足此要求的解决方案。

谢谢。

此致、

Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    您能否向客户询问负载条件、还能否向客户询问他对瞬态骤降或纹波是否感兴趣。

    此致、

    Manish  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Manish:

    最大电流为 10A。 它们关注瞬态骤降、而不是纹波。

    此致、

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    我们将在 EVM 上测试这种情况。

    此致、

    Manish  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Manish:

    感谢您的支持。  是否对测试结果进行了更新?  我期望 明天能取得结果 (8/6)。 谢谢。

    此致、

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、  

    请查看随附的图、了解以下输出电压和输入电压条件。

    VOUT = 1V、

    VIN = 18V

    VIN = 22V、

    此致、

    Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manish:

    您似乎发布了启动和断电过冲和下冲波形。

    我期望出现如下所示的瞬态响应波形。 测试条件:输入电压 18V、输出电压 1V、负载 0A->10A->0A(压摆率 1A/us)。 您能帮助我们再次检查吗? 客户的要求为  <40mV。

    谢谢。

    此致、

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请在此处查看图表。

    1. Vin = 18V、Vout = 0.8V、I_OUT = 0A 至 10A、压摆率= 1A/us

    瞬态下降接近 48mv。

    2. VIN = 22V、Vout = 0.8V、I_OUT = 0A 至 10A、压摆率= 1A/us

    瞬态骤降接近 46mV。

    此致、

    Manish