This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160A:不使用 PMBus 的 DE 序列

Guru**** 2489685 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550132/ucd90160a-de-sequence-without-pmbus

器件型号:UCD90160A


工具/软件:

大家好:

是否有一种简单的方法可以在不使用 PMBus 命令的情况下以与上电序列相反的顺序取消序列? (我的 ON_OFF_CONFIG 设置为 Always)  

进入 SEQ_OFF 状态并探测电源轨时、它们似乎同时变为低电平、我希望它们以与上电顺序相反的顺序变为低电平?  

任何帮助都将是伟大的。

此致、

插孔  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请查看此快速(故障响应)以进行配置

    e2e.ti.com/.../5775.UCD90xxx-Quick-Guide.pptx

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的资源。 因此、根据 PowerPoint 中所述的内容、控制关闭序列顺序的唯一方法是通过 GUI 内的故障响应区域。 关闭序列菜单区域可以保持不变、因为我的开/关控制设置为“无“?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是、您 需要配置时序关闭时序 /依赖项

    此致

    颐和